This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:集线器之后无消息

Guru**** 2877330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239296/tusb8020b-no-message-after-the-hub

器件型号:TUSB8020B

您好、专家

客户想要测试  USB2.0和 USB3.0 信号质量和眼图、如下所示。

要求测试USB接口的USB2.0和USB3.0信号及眼图,如下图所示:

                     

 

测试方法:在USB插座插入测试工装(就是一个USB公头转出2条馈线 μ 4条馈线直接接到示波器的工装连接器)从CPU强制发送USB2.0 μ 3.0报文,经过HUB转到USB插座,在进入工装的馈线传输到示波器,从而进行对应的USB接口的信号质量测试。μ μ A

方法:将测试工具连接到 USB 连接器(测试工具会将 USB 信号转换到 OSC 探针接口)从 CPU 发送消息、通过 USB HUB-TUSB8020B 并转至 USB 连接器、最后到达 OSC 进行测量。

当前进展:

现在、从 CPU 引脚、可以看到该消息。  

目前,已经确认从CPU处已经可以强制发出USB2.0和USB3.0的报文了,如下图单端探头所探测到的,单端探头和示波器采样率不够可能抓的波形难以抓到全貌,正式测USB有更好的示波器 º+工装可以抓全差分对的信号:º

USB:μ A

 

USB3.0:

 

但是、在集线器之后无法看到该消息。 请帮助检查问题所在。 谢谢。

但是对应的报文送入HUB之后,在hub的输出端无法探测到对应的USB报文。目前请予以解决此问题,完成HUB对强发报文的转发传递:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器上游是否工作?  我没有看到针对下行端口的 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    察赫:

      系统工作正常、客户不知道如何测试? 这是 Windows 系统还是 Linux 系统?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游工作并提供 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 系统。 是的、系统工作正常、可以检测到 U 盘。  信号无法仅 在测试模式下通过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件发送测试程序。