This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:关于晶体选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236523/tcan4550-q1-about-crystal-selecting

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

我们的客户为此器件选择了外部晶体。 SLLA549中称"最大 ESR 为60欧姆、负载电容(CL1=CL2)要求介于8pF 和24pF 之间"。

负载电容、为什么要确定该要求? 我们应该选择符合此要求的晶体还是选择基于晶体匹配的晶体?

如果可以、请在 CL1、2值超出要求范围时用实际值告诉我答案。

SLLA549:www.ti.com/.../slla549.pdf

客户要求晶振制造商匹配、答案是 CL1、2=2pF、Rd=0 Ω。 这不符合 SLLA549中的要求。

我们是否应该要求晶体制造商匹配 CL 的基极值是8p~24pF 范围?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    在查看了大量20MHz 和40MHz 频率下可用的晶体后、大多数晶体的规格都处于60欧姆的最大 ESR 范围内、负载电容介于8pF 和24pF 之间。 因此、这些是我们设计团队使用的一般参数以及晶体模型、基于 OSC1和 OSC2引脚之间的这个外部负载来确定器件的拉电流需求。  但这并不意味着具有不同特性的晶体无法正常工作。  

    我很高兴看到您已经熟悉此器件的时钟优化应用手册。  可以使用具有较低 CL 要求的晶体、但这可能需要使用串联阻尼电阻器来减少流过晶体的电流、从而降低驱动电平。  如果驱动电平过大、振荡峰峰值电压可能会变得足够大、从而在 OSC2引脚上施加低电压、该电压可以解释为"接地"引脚、并使器件切换到单端时钟模式。  

    无论设置的 CL 值如何、几乎任何晶体都可以正常工作。  这通常是根据振荡频率定义的。  但最重要的因素是确保将驱动电平等其他因素设置在可确保应用手册中所述稳定可靠运行的水平。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的回复。 我知道8pF~24pF 是一般参数。 我将告诉客户优先考虑晶体匹配。

    此外、客户使用以下晶体。 该晶体的负载电容为8pF。 通常、您认为在使用此晶体时需要阻尼电阻器吗?

    NX3225SA (https://www.ndk.com/en/products/lineup/crystal-unit/NX3225SA-standard.html)  

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    是的、即使在第一个原型构建中将其设置为0欧姆作为初始值、也请包含串联阻尼电阻器。  这将允许针对性能和稳定性对电路进行分析和优化、完成此过程后可能需要不同阻值的电阻器。  

    问题是、在观察此电路和进行必须平衡的优化时、有两个角度。  第一个视角来自晶体的需求、即指定在特定频率振荡的特定容性负载和驱动电平。  第二个视角来自 TCAN4550、以及由位于器件外部并连接在 OSC1和 OSC2引脚之间的晶体、电容器、电阻器等创建的总负载。

    晶体指定了8pF 的总负载电容、其中包括作为该电容一部分的 PCB 寄生电容和 TCAN4550引脚电容。  一旦包含了这些寄生电容、产生8pF 总电容所需的负载电容器的实际值将更小、并且可能在2pF 至4pF 范围内。  这特定于应用、并会因 PCB 布局而异。

    TCAN4550需要一个值为8pF 至24pF 的外部负载电容和一个高达60欧姆的 ESR。  晶体指定了最大 ESR、根据我的经验、在任何给定晶体上测得的实际 ESR 通常不到此规格的一半。  此外、TCAN4550未包括其自身引脚电容、以满足总体容性负载预期需求、这一需求占总容性负载的很大一部分。  因此、当使用2pF 至4pF 范围内的负载电容器为晶体优化电容时、 这低于预期值、并且会导致自动增益控制电路在范围的最小边沿输出、并防止它将输出电流降低到减少晶体振荡所需的较低水平。  这将导致振荡电压过大、可能会导致认为 OSC2引脚已"接地"的单端检测电路出现稳定性问题。

    另一个问题是这种寄生电容不随温度变化而稳定、因为它与实际电容器中使用的电介质材料类型不同。  因此、当温度变化时、电容会发生变化、如果不进行优化、电路在理论上可能会漂移到不稳定的状态。  大多数优化是在室温下完成的、然后当电路板被加热时、电路板可能不稳定。

    添加串联阻尼电阻器会将电流和驱动电平降低到足够低的水平、从而使元件容差和温度导致的负载电容小幅变化不会导致稳定性问题。

    如优化应用手册中所述、建议先使用0欧姆电阻器、然后进行一些测试、并通过更改电容器值、然后根据需要增大电阻值来优化电路。  典型值小于100欧姆、某些值在需要时低至10欧姆。  一些应用在没有串联电阻的情况下是稳定的、但如果设计中省略了电阻器、则增加负载电容器是创建稳定性的另一种解决方案、该方法将略微改变振荡频率。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢你的评分 我将告诉客户、包含用于优化电路的串联阻尼电阻器。

    此致、

    teritama