This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E LED 文档错误(再次访问2023)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239020/dp83826e-dp83826e-leds-documentation-mistake-revisit-2023

器件型号:DP83826E

您好、我正在参考文章 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171778/dp83826e-leds-in-basicmode-contimued?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83826E#

因为那里提到的"接受的答案"、数据表和 EVM 模块原理图之间似乎存在冲突。  

上述主题中提到的"已接受答案" 实际上与下面屏幕截图中所示的数据表或 EVM 模块原理图不一致。  

在 EVM 模块中、实际上 LED 确实   需要 VCC 上拉才能正常运行、并且 LED 通过 DP83826E 的 GPIO 直接驱动。  

我认为这确实应该在文档中以及遇到其他主题的任何人中更清楚地说明。 我也无法在文档中找到任何拉电流信息。 似乎是数据表中的一项疏忽、未明确规定该 GPIO (用于 LED)是否为灌电流/拉电流漏极开路和/或拉电流/灌电流电气特性。 仅提供了有关自举的建议、该建议尚不清楚。

我想获得有关这方面的一些设计支持、以阐明正确的实现、从而避免 LED 引脚过驱。  

TI EVM 模块屏幕截图来源: www.ti.com/.../snlu262.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 您是否在为 DP83826EVM 实施 LED 而苦恼? 如果是这样、解释如下:

    • 由于我们为 DP83826EVM 中的 LED 使用的所有自举均已下拉。 因此、LED 运行为高电平有效。 如果 LED 充当高电平有效、则我们将 LED 直接接地、以确保在引脚变为高电平时 LED 亮起。 这就是我们将所有 LED 接地而不是 VCC 的原因。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,谢谢你的回应。 我为 GPIO 引脚的 LED 电源要求而烦恼:

    根据您的响应、我们相信二极管通过 DP83826供电、对吗? 因此、高电平有效、LED 亮起。 在未激活/低电平期间、我们下拉至0V 以确保关断。  

    我不确定数据表似乎忽略了有关 GPIO LED 引脚的详细信息-主要是可以提供多少电流? 我们是否假设 GPIO 高电压有效= VCC? 数据表未指明。  

    我特别问的是、因为我想知道我是否可以直接从此引脚驱动隔板(面板安装) LED、或者我是否需要使用开关电源。 它们的功率略高于0603 LED。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    GPIO 引脚的高电平有效电压等于 VDDIO 电压。

    --

    此致、

    林希尔曼