This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:SAS-3 ON 引脚模式设置

Guru**** 2382350 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239274/ds125br111-setting-for-sas-3-on-pin-mode

器件型号:DS125BR111

您好、专家!

我会将 DS125BR111用于 SAS-3接口转接驱动器、并且需要考虑进行设置。 现在、我有关于这款器件的一些问题。 我在引脚模式下将其用作 ENSMB=0。

1) 1)我将 EQA0/EQB0=1 (LEVEL4)、 VODA_DB/VODB_DB=0和 VOD_SEL=1设置为建议的设置。 在这种情况下、是否涵盖所有 SAS-3范围、即没有问题?  例如、当我将具有短电缆的器件放在输出附近并且损耗只有几 dB 时、它是否可以正常工作?

2) 2)方框图显示了均衡器、前置驱动器、驱动器。 前置驱动器和驱动器有哪些功能? 它们只是纯放大器、还是用于根据 SAS-3格式将输出调节到特定的水平?

此致、

铁津市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好铁

    1)第4级有望为 SAS-3应用提供最佳性能。 如果在插入损耗较小的情况下出现眼图性能问题、则可以测试级别1-3、以查看过均衡是否是根本原因。

    2) 2)在我看来、前置驱动器级是一个线性放大器、最后一个驱动器级根据器件配置设置输出电平。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢  您的答复。

    1)它取决于眼睛性能,不是吗? 我会检查它。

    2) 2)无论前置驱动器输出电平如何、最后一个驱动器是否会根据 VOD_SEL 将输出调节到固定电平(4级)? 数据表中图表7上的 VOD-VID 字符似乎显示了与放大器类似的字符。

    此致、

    铁津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好铁

    1) 1)是-虽然我们通常已经看到针对 SAS-3应用的4级最佳性能、但仍然建议尝试其他级别并比较每个级别的眼图性能。

    2)我相信两个级都是放大器、其中 VOD_SEL 会改变驱动器级的行为、而 VODA_DB 会影响前置驱动器级的行为。 最终输出电压将取决于两级所用的设置。   

    谢谢!

    埃文