This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751178:SN65C1168ENSR 是否是 SN751178NSR 的引脚对引脚兼容替代器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, SN65C1168E, SN751178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237576/sn751178-can-sn65c1168ensr-be-pin-to-pin-compatible-replacement-for-sn751178nsr

器件型号:SN751178
主题中讨论的其他器件:SN65C1168E、、SN65C1168

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我们以前使用过 SN751178NSR、但我们正在寻找更新的替代

基本上、我的问题是关于 SN751178NSR 的引脚对引脚兼容替代产品、如果它可以是 SN65C1168ENSR 就好了、因为它也具有 ESD 保护功能。"

如果可用、请帮助告知。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65C1168E 是引脚兼容的。 但具有更窄的输入电压范围、并且没有 RS-485终端规格。 这是否重要取决于应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这取决于该部件的用途。  SN65C1168ENSR  未额定用于 RS-485或 ITU V.10。 但是、如果客户将其用于 RS-422或 ITU V.11、则情况较好、只是 SN65C1168EN 的差分输入电压仅为±7、而 SN751178 的差分输入电压仅为±12。 希望这对您有所帮助!

    如果您有任何其他问题、请随时与我们联系!

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "我看到了答案、我之前实际上遇到了一些问题、比如较低的差分输入电压范围、
    但是,如果你不介意,我可以解释更多的电路:)
    实际上、我使用 AS5045芯片(具有 SSI 接口)构建了绝对编码器、并使用 SN751178NSR 从编码器 IC 发送和接收数据以控制 PCB (距离1.5m 以内)。
    此外、控制 PCB 上还有一个 SN751178NSR。 因此、这两个芯片的差分线路相互连接。

    你的专家在这一主题中提到的这些问题是否有任何问题?"  

    感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来就像这个应用使用单向信号、也就是 RS-422。

    当两个电路板的接地端连接在一起时、可以放心地假设电压偏移小于7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    从我收集的信息中可以看出、此系统与 RS-422非常相似、如果它与 SN751178NSR 配合使用、那么只要您仔细检查接收器输入电压范围、它就应该与 SN65C1168ENSR 配合使用。 希望这对您有所帮助!

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "我已经查看了您的专家在论坛上提供的技术信息、所以基本上我认为问题解决了大约70%:)  
    我还决定检查电路中的差动信号(驱动器输出或接收器输入),并与你和在论坛的家伙分享波形,所以如果可能,请上传的照片在主题。 如您所见、所有信号的最大电压约为+4.0V、最小电压也约为-4.0V。 (VPP 约为8V)、  
    因此我认为 SN65C1168应该不会有问题。  

    另一个要注意的是、该电路采用5V 单电源工作、我指两个 SN751178和编码器芯片、它们之间也存在公共接地。  

    再次感谢你的帮助:)"

    感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切正常、这可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    好的! 我看不到照片,如果他们上载,但从描述,一切声音。 很好,远远低于限制。
    请联系我们、了解其他信息!

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、Clemens、  

    感谢你的帮助。 请查看客户的照片。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    好的、波形上的电压对于交换的器件看起来不错! 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    扎赫