This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:相同差分路径布线长度的差异典型限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239217/ds125br111-difference-typical-limitation-of-trace-length-of-equal-differential-path

器件型号:DS125BR111

您好、专家!

我将使用 DS125BR111作为12Gbps SAS-3接口的转接驱动器、并正在设计印刷电路板。 在这种情况下、差分 Tx/Rx 线路的等长布线是否存在任何典型容差?

 此致、

铁津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好铁

    我不熟悉 SAS-3的长度匹配要求/容差、这取决于 SAS-3规范和所用接收器的要求。

    我在过去的设计中看到差分线路匹配度小于5mil、但建议进行仿真、以根据传播延迟和接收器要求确认不匹配是否可以接受。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    非常感谢。

    我将进行仿真并通过数据检查电路板性能。

    此致、

    铁津市