This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240275/ds110df410-ds110df410

器件型号:DS110DF410

DS110DF410 iam 采用重定时器 IC、用于与 Kintex FPGA 连接的 ARINC818接口。 此处、我的问题是  DS110DF410 IC I/O 电压电平为2.5V、但我 的 FPGA 中没有2.5V 存储体。对于差分对的电平转换、请建议器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议使用电平转换器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashikant:

    您能否分享一个应用方框图以及带注释的 FPGA I/O 电平? 我不清楚具体是否需要对差分对进行电平转换。

    谢谢!

    埃文