This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:在 AM26LV32E 接收器和 AM26LV31驱动器接口芯片之间的板间通信过程中、接收器芯片会烧坏。 并且电路板很热。

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231818/am26lv32e-the-receiver-chip-will-burn-out-during-the-inter-board-communication-between-the-am26lv32e-receiver-and-the-am26lv31-driver-interface-chip-and-the-board-is-hot

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:AM26LV31Strike、AM26LV32

1.在 AM26LV32E 接收器和 AM26LV31驱动器接口芯片之间进行板间通信时、接收器芯片会烧坏。 并且电路板很热。
2.在我们使用过程中、会出现接收器差分输入融合的现象(芯片打开后就能清晰看到)、驱动器 AM26LV31也会出现类似的现象、但是驱动器 AM26LV31比接收器 AM26LV32E 更不容易出现问题。
3、使用时,板材通过差分线路相连,线路上没有串联电阻;芯片由12至3.3 DCDC、120Ω Ω 差分对端接电阻以及接收器差分对上的825欧姆上拉配置供电。 芯片的每个端子都通过10k 电阻器上拉、并直接连接到 FPGA。
4.接收器不做任何 ESD 保护电路。
故障发生后、我们在普通板卡上对差分输入和电源进行了很长时间的监测、没有得到比较异常的信号!

我们想知道为什么这个芯片具有热熔功能? 或者、能否根据芯片内部的电路去猜测并找出可能的故障原因、或者给我们一些疑难解答的建议? 有没有任何建议可帮助我们避免此故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    您能否向我发送其中一个器件的顶图-我想查看器件标识以跟踪系统中的器件、从而验证它们是否是合法器件。

    实质上、我不确定您为什么会在系统中看到这些问题-与您的系统设置方式似乎是个问题无关-但您保持 G 或/G 处于什么电压电平? 在某些情况下、您可以增加通过芯片的电流、从而导致过热-但这实际上是我能看到的唯一情况。  

    您是否确保电线之间没有短路或电源没有直接短路? 就像有足够的通道短接一样、您可能会提高结温、从而导致器件烧坏。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是芯片的丝印,除了短路、有没有其他原因造成这个问题?  3) ESD 保护? 或 其他 原因?

    目前、驱动器芯片有时会烧坏、接口芯片有时会烧坏、但两个芯片同时烧坏的概率很小、一般情况是接口芯片烧坏。 客户表示电路没有短路。 将烧坏的芯片更换为新芯片、系统将再次正常工作。  

    关注  以下 图片,什么烧毁基本上是一条差分线。您可以帮助分析哪些因素可以导致这个问题?

    我怀疑 ESD 器件的钳位电压过低、或者图表中所示的825Ω Ω 电阻器过低。 这两个因素是否会影响接口芯片的烧毁?  在 这 张图中、我 发现 电路中没有其他保护措施、这是否会对整个电路构成潜在危险?

    您有什么更好的建议来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    我非常怀疑此器件是假冒器件-器件标识不指向正在使用的器件。 请参阅以下信息以了解后续步骤: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    我认为最大的问题是可疑器件-通常、选择更稳定的二极管有助于在更恶劣的 ESD 冲击下保护器件-但如果器件是假冒器件、我无法确定是否有任何设计确实需要更改 (移除假冒器件除外)。 原理图上的任何内容都不会导致这个问题-如果 ESD 冲击过大而无法添加更强大的 ESD 二极管-但假冒怀疑是最大的问题。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帕克;

    感谢您的分享、我正在与客户确认故障情况并让客户提供相应的器件。

    此外、其中一个现象是每次接口芯片被烧断时、我们与 PC 通信的 RS422到串行端口线路的 GND 都存在直接烧坏现象。 你有什么建议吗?

    PC 端的422转串口线同时直接与通信芯片(AM26LV32/31)相连、基本电路相同、但标准通信线的工作电压为5V、使用接口芯片的工作电压为3.3。 这个理论不应该有比较大的影响、请知道这个差异。 您能帮助分析原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾文

    如果器件是假冒 器件-看起来是这样-电源需要校正-则没有适用于假冒器件的解决方案。 我上面提供的链接是后续步骤-遗憾的是、目前我真的无法提供任何其他支持。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H· P·;

    还有一个问题、我们是用电源直接在给定位的电压下、从0V 到28V 直接从机外电缆送入接收器、在28V 左右限流为0.5A μ。、芯片损坏。 然后、我们从盖子中取出损坏的芯片、发现图中所示的差分引脚已损坏。  原因是什么?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾文

    接收器的最大电压为14V -您将该值翻倍-我很惊讶它能够持续高达28V、因为它没有这么高的额定电压。 无论电流如何变化、裸片都无法处理在28V 电压下流过它的能量(但对于限制在250mA 的 RS-485器件、500mA 仍然需要大量注入电流)  

    此致!

    帕克·道德森