This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3222E:什么器件可以取代 SN65C3222E?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3222E, TRSF3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240408/sn65c3222e-what-device-can-replace-sn65c3222e-with

器件型号:SN65C3222E
主题中讨论的其他器件: TRSF3222E

大家好!

我的一个客户使用 SN65C3222EDBR 进行当前的大规模生产。
最近 TI 通知说、 SN65C3222EDBR 将被 EOLD。
他们需要具有相同封装类型和相同引脚分配的替代器件来继续大规模生产。
此时、我们提出以下问题。 您能回答一下吗?

问:什么 TI 器件可以用 SN65C3222EDBR 替代 SN65C3222EDBR?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一(SSOP)封装不提供替换件。

    TSSOP 封装具有相同的引脚间距(0.65mm);唯一的区别是宽度(SSOP:5.3mm、TSSOP:4.4mm)。 这两者可能使用相同的尺寸。 TSSOP 可能的替代器件是 SN65C3222E‍PWR 或 TRSF3222E IPWR‍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    正如 Clemens 提到的、SSOP 封装中没有 alt、但我们在 TSSOP 封装中有。 它们并不是完全相同的封装-但具有相同的引脚间距和相同配置下的引脚数量。 TSSOP 封装可完全嵌入到现有的 SSOP 封装中-同时  TSSOP 器件可以适合 SSOP 焊盘图案(如果记录 版本) 没有太多的裕度-您可以将 TSSOP 的占用空间置于板上当前的 SSOP 占用空间-基本上只需扩展 SSOP 占用空间上的引脚焊盘即可为 TSSOP 留出更多的裕度-而电路板的其余部分 电流保持不变。 这种返工非常轻微、而且返工只是为了降低风险才必需。

    我建议使用 SN65C 型号器件上方的 TRSF3222E。

    此致!

    帕克·道德森