This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CC 保持开路功能

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236527/tusb320-cc-left-open-function

器件型号:TUSB320

您好!

我们的客户尝试在 TUSB320 CC 浮动条件下切断 VBUS 电源输入。 您能告诉我们、TUSB320是否具有 CC 引脚悬空选项。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 ID 引脚控制 VBUS 电源。

    在 DFP 中、当 CC 悬空且 Vbus 开关关闭时、ID 为高电平。 连接 UFP 并打开 Vbus 时 ID 为低电平。

    在 UFP 中、ID 始终为高电平且 Vbus 开关关闭、Vbus 从 USB 连接器获得。

    这可以回答您的问题吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户场景如下所示。

    1. TUSB320置于接收端。 他的应用是受电方。

    2、他的接收产品是由任何源产品提供的 VBUS 电源。 CC 为5.1k Ω 下拉至 GND。

    3.为了切断接入产品的 VBUS 电源,接入产品强制 CC 打开状态。

    4、最后从电源切断 VBUS 电源。

    我不确定客户接收器产品是否具有内部电源、但请建议 TUSB320是否支持上述方式。 或 USB-C 协议可以支持这种方式。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将 USB320配置为 UFP、它将从 Type-C 连接器获得 VBUS。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 这是 TUSB320 UFP 用例。

    请告诉我们、当 VBUS 由 DFP 或供电方供电时、CC 是如何产生的。

    TISB320如何支持以下用例?

    1. TUSB320置于接收端。 他的应用是受电方。

    2、他的接收产品是由任何源产品提供的 VBUS 电源。 CC 为5.1k Ω 下拉至 GND。

    3.为了切断接入产品的 VBUS 电源,接入产品强制 CC 打开状态。

    4、最后从电源切断 VBUS 电源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UFP 应满足所有这些条件、UFP 通过 Type-C 连接器从电源产品获取 Vbus。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DISABLE_RD_RP 位能够做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户为什么要禁用 Rd/Rp?

    BES

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到过的、使 CC 引脚保持断开以从灌电流侧耗尽 VBUS 电源。 这就是原因。

    无论如何、您应该首先回答我们的客户问题。 是 DISABLE_RD_RP 位可以支持 CC 引脚开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.为了切断接入产品的 VBUS 电源,接入产品强制 CC 打开状态。

    如果禁用 RD/RP、则 CC 通信将失败、源 VBUS 将关闭。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解设置 DISABLE_RD_RP=1会使 CC 保持打开状态。

    如果我的理解不正确、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。

    最佳

    布赖恩