This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450和 THVD2450的差分输入电容

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1176, THVD2450, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240210/thvd1450-differential-input-capacitance-of-thvd1450-and-thvd2450

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1176THVD2450

大家好、

我的客户希望从 SN65HVD1176转移到 THVD1450/THVD2450、但发现没有差分输入电容数据。

我是否可以知道 THVD1450/THVD2450的差分输入电容是多少?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我们没有 THVD1450或 THVD2450的此规格、如果我们将此规格添加到器件特性中、则该规格达到和错过了。 一个很大的原因是、在绝大多数应用中、收发器的差分电容完全可以忽略不计、因为在大多数情况下、即使是在几米长的电缆布线中、节点之间的布线也会大得多。  

    您的客户是否需要他们尝试保持的节点电容?  

    您知道总线在您的客户应用中处于多长时间吗?  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森