This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:串行通信错误

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239404/max3232-serial-communication-error

器件型号:MAX3232

我们使用的是 TI 的 RS232C 收发器 MAX3232IPWR。

某些器件出现串行通信错误。

我们发现器件内部的电荷泵电路有问题。

几乎器件的电荷泵电路以大约700Hz 的频率运行、没有通信信号。

当通信时、频率上升。

当然,连续通信是好的。

但是、一些器件的电荷泵电路以大约38.7Hz 的频率运行、没有通信信号。

和 ALCO 通信后、电荷泵电路似乎停止工作、直到 V+/V-电平变为 大约+/-3V 的特定电平。

我们的电路:  

电容值与数据表中的值相同:  

波形1和4的测量环境:  

波形:  

1和2:  

当出现错误时、RS232_Tx 的电压变低、因为当电荷泵大约接通才开始工作时、V+太低。

因此、PC 接收到光学标志信号、然后发生串行通信故障。

3: V+/V-无通信信号:  

其它电路板没有问题:  

4和5:  

问题:  

1. 您能告诉我导致振荡频率如此变化的因素吗?

2. 此外、您能否告诉我当电容器常数设置为数据表中建议的值时的预期振荡频率值?

3、如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、在深入研究这一点之前、您可以先拍下具有奇怪行为的 IC 顶部的照片并将其发布-我想验证器件标识、以查看这是否为合法器件、因为我认为这可能是 假冒。 最终、如果电压值如您所示、则与您的电路无关-在这种情况下、电压有可能很高地是伪造的-因此我想先加以验证。

    请告诉我。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的评分

    失败一的照片:  

    它看起来很脏、因为我们已经手动解决了问题。

    但标记与下一张照片的效果相同。

    MB3232I

    29K G4

    AECQ

    好一的照片:  

    我已要求我们的购买者查看我们在何处购买这些器件的路线。

    他们回答说,"箭"的"芯片一站"部分。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已要求生成"芯片一站"并找出。

    批量:5000376MY2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    非常感谢您提供这些信息-这些器件标识看起来很好;我认为它们是有效器件。  

    针对您直接提出的问题(我还在 大胆 在每个答案下方) :

    1. 电荷泵中的频率变化与负载和电容反馈网络有关-或者如果负载阻抗太低(< 3K) 维持其电压可能会有问题-但由于这个问题是电荷泵反应速度似乎很慢、我认为这不是负载问题-但是最好知道是否存在任何奇怪的负载-如果它只是另一个 RS-232 我认为这不是负载问题。  

    问题1)客户是否尝试更换有问题的电路板上的电容并重新测试?  

    Q2)是否可以测试电容器的5V 配置(C1 = 47nF;C2 = C3 = C4 = 330nF)以查看是否有改进-这可以缩短电荷泵的响应时间。  

    Q3)您是否可以让客户在有问题的电路板上测量 VCC -我想确保主电源看起来正常。  

    2.   我们不表征该值-电荷泵速度相当快、但您看到的纹波是基于反馈网络得出的。 实质上、对于这一误差、我们不能保证其值

    3. 具体取决于原因-除了确保负载大于3k (RS-232收发器的最小输入阻抗为3k)外、我现在有两条建议(与第1点中的建议相同)  

    建议1 :更换坏板上的电容器并重新测试-坏电容器可能会导致出现此问题  

    建议2 :如果更换电容器不能解决问题-尝试5V 设置,而不是3.3V/5V ,因为它的响应时间应该更快,因为电容较低,仍然可以在其5V 的值工作。  

    请告诉我这些测试是否可以执行、如果是、结果将非常有用!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    Q1, Q2 ),建议1和2:

    是的、我们更换了电容器、也尝试了以下其他组合:

    1)  C1 = 47nF;C2 = C3 = C4 = 220nF

    2) c1=c2=c3=c4=1uF

    这两个结果都没有 改善。

    对于2)、它将增加故障前的时间、但 与原始故障的情况相同。

    根据您的建议、我们可能会尝试其他一些协同。

    但基本而言、我们认为这种故障情况与电容器问题无关。

    Q3)  

    我们已在 VCC 中检查了故障一和故障二、都没有问题。

    我们在"E2E 设计支持"上发现了如下类似情况。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669470/max3232-asking-for-the-max3232-abnormal-waveform
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660979/max3232-max3232-output-waveform-issue

    这两个问题似乎从未解决过。

    因此、我想 MAX3232存在与片上电荷泵电路相关的设计故障、并且一些百分比很低的器件可能导致实际故障。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    好吧-由于开关电容器不工作-我认为这不是负载问题、或者你永远不会有适当的电压-并且看起来很慢、无法达到正确的电压。 我强烈建议研究器件回路、因为它可能是电荷泵故障-虽然这可能是由一些电气过载导致-不太可能。 请参阅此处的退货页面: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html - Arrow 是大多数地区(日本除外)的授权经销商、因此我会尝试将坏器件退还给他们、以便我们可以取回错误器件、看看是否存在我们缺失的问题。  我会说你链接的其他线程很旧、其中一个似乎是固件问题、而不是硬件-因此、如果有问题、它很少见、在第一个帖子中、我不确定它是否未解决、因为没有响应不指示没有 解决方案-虽然这并不表示解决方案成功-因此它更像是灰色区域。  

    我看到的最大问题是、电荷泵无法在标准负载下调节输出电压、并且由于电荷泵输出电压的可变性、这种波动会导致通信故障(位丢失/位错误)。 我还会向他们解释负载情况。 您提供的有关故障的信息越多、返回的信息就越多、有希望可以找出问题所在。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!  

    此致!

    帕克·道德森