This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请分享一个能够提供软件可配置 IO's 的部件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240051/kindly-share-a-part-which-is-capable-of-providing-software-configurable-io-s

主题中讨论的其他器件:TS3DS10224

请分享一个可由软件配置的部件。

需要数字输入和数字输出  

2.需要模拟输入和模拟输出(电流和电压)

3.低功耗-在本质安全区域使用

软件可配置 IO

5.温度范围--40至85  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin:

    我认为您需要的设备类型是交叉点开关。 通过更改器件控制引脚上的信号、可以将该器件配置为不同的布置。 要使该软件可配置、您需要使用另一个可以向该多路复用器发送控制信号的器件。

    TS3DS10224是您需要的器件类型的示例。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、  

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    但它没有数字输出和数字输入选项。 IAM 正在寻找与 AD74413类似且具有低电源电压和电流消耗的器件。 请查看参考器件、并告诉我您是否有实际器件。
    再次 IAM、在下面列出了我的要求

    请分享一个可由软件配置的部件。

    需要数字输入和数字输出  

    2.需要模拟输入和模拟输出(电流和电压)

    3.低功耗-在本质安全区域使用

    软件可配置 IO

    5.温度范围--40至85  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin:

    我建议的部分具有可用作数字 IO 的模拟 IO。 此外、我们没有像  AD74413这样的器件。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    卡梅隆