This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV090A:温度表+顶部冷却?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240049/ds92lv090a-temperature-table-top-side-cooling

器件型号:DS92LV090A

大家好!  

我有一位客户正在寻找  DS92LV090A 的温度特征额定值、特别是结至外壳顶部温度额定值(Theta JC-Top)( 如果可用)。  

此外、我还想知道此器件是否可以进行顶部冷却。

谢谢!

P·鲁宾斯泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!

    请参阅下表以了解温度表。 请允许我询问我们的团队顶部冷却的可能性,并将与您联系。

    θ JA  ºC μ A/W
    Theta JC (顶部)  ºC μ A/W
    Theta jb 29.0  μ ºC
    Psi JT  ºC μ A/W
    Psi JB 28.7  μ ºC

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!

    通常、支持顶部散热的器件是 QFN、底部有一个散热焊盘。 该器件既不具有反向保护功能、

    有关更多信息、请参阅 SNOAA70

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的更新。 我看到您测量了 θ JC-Top、这是否意味着该器件可以顶部冷却?

    这些信息值是否也适用于"DS92LV090ATVEHNOPB"?

    此致、

    扎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zara:

    不一定。 我们大多数具有热性能的器件包括 θ JC (top)。 但是、这并不意味着所有器件都应顶部冷却。 添加散热器将取决于系统的环境和需求。

    是的、上面提供的热性能信息也适用于  DS92LV090ATVEHNOPB。  

    此致、

    约什