This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:原理图审阅

Guru**** 2917400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238375/tusb2046b-schematic-review

器件型号:TUSB2046B

您好!

我在查看我为 TUSB2046B 制作的原理图时需要帮助,它实际上是另一个 USB 集线器的 pygybank 替代品,在板上, 原理图仅包含所有连接器所需的 IC 和分立器件、ESD 位于其他电路板上。 它更像是开发板、因此可以根据需要进行配置。 请进行审查、如果需要更改、请告诉我。

提前感谢、

此致、

赛普拉卡什

e2e.ti.com/.../usb_5F00_piggybank.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有研讨会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: 所有 DP/DM 信号均需要22欧姆电阻。

    2:下游端口需要5V VBUS。

    棱镜

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    大家好!

    感谢您的答复。

    1) 22欧姆与 DP/DM 线串联,如果是,我只需用22欧姆电阻替换0欧姆,

    2) 5V 为右侧 USB 电源、由主板本身 通过 USB 电源开关提供。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1、是的。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。