This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A:未知的 USB 设备问题

Guru**** 1769905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237863/tusb2077a-tusb2077a-unknown-usb-device-problem

器件型号:TUSB2077A

e2e.ti.com/.../TUSB2077A.pdf

你好。
最近、我尝试构建一个可以使用 TUSB2077AIC 自动将各种传感器连接到集线器的电路。
从原理图中可以看出、每个通信组件都从 PCB 连接、而不是将其物理插入 USB 插座。

但是、电路可能有问题、无论我多么努力、电路都无法正常工作。

当我在"Device Manager (设备管理器)"中检查错误时,出现以下错误。

"未知的 USB 设备(设备 Dexstrictor 请求失败)"

Windows 已经停止这是因为它报告 roblem(代码43)

请帮我解决这个问题。。。
P.S:我在晶振线路上添加了1.5K 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:请检查晶振是否工作正常。

    2:集线器没有出现在 devce manager 上,所以集线器上行不工作?

    "这是什么意思?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.晶振坏了...  它仅显示直流电压。
    2.是的。 集线器上游不工作...
    3. 我的团队成员说它只是一个 LED 来查看 USB 通讯的状态.
    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的布赖恩先生

    我在原理图中发现了一些问题。 与 DP0PUR 相连的电阻器错误。 我将其更改为1.5k 欧姆电阻器。

    现在、我的笔记本电脑将我的电路识别为 USB 集线器。

    仍然有一个问题、晶体仅在仅复位状态下振荡、但我将继续解决该问题。 感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、保持更新状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。
    正如我告诉过您的、我正在尝试各种东西。 更改 DP0PUR 电阻后、我的笔记本电脑现在就将我的板识别为 USB 集线器。 但仍然无法从设备管理器中检测到下游设备。(CH340、CP2104等)  您有任何其他建议吗?

    一直感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于下游端口、您需要将电容器移至靠近集线器的位置、并将15k 移至靠近连接器的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian。  
    感谢你的评分 我刚刚使用下拉电阻器更改了电容器、但它不起作用。

    我发现与复位侧串联的电容器太小、因此我也更改了(仍然无法工作)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:晶体是否稳定?

    2:您是否有5V 到下游端口?

    3:可能先移除此部件。

    最佳

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应

    这有点不稳定。 连接到笔记本电脑时、通常无法正常工作。 但大多数时候、当我将其重新连接到笔记本电脑时、它都能正常工作。

      我认为这个问题也应该解决、但我正在尝试解决下游问题(因为我认为下游问题更严重)

    2.是。 所有下游端口均具有5V 电压、该电压由额外电源提供、而非 USB 端口

    3.我只是从几个端口移走了这个马戏团,但它是不起作用的。 实际上、没有来自 USB-UART IC 的 D+/D-信号。 但当它们连接到笔记本电脑时、它们会生成 D+/D-信号、这是多个模块...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian。 我只是解决问题。 我发现 PIN8 (EEDATA/组)悬空、因此我将其连接到3.3V。 现在、我的板能够识别下游 IC。  

    感谢您的持续关注和帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。