你好。 
最近、我尝试构建一个可以使用 TUSB2077AIC 自动将各种传感器连接到集线器的电路。 
从原理图中可以看出、每个通信组件都从 PCB 连接、而不是将其物理插入 USB 插座。 
但是、电路可能有问题、无论我多么努力、电路都无法正常工作。
当我在"Device Manager (设备管理器)"中检查错误时,出现以下错误。
"未知的 USB 设备(设备 Dexstrictor 请求失败)"
Windows 已经停止这是因为它报告 roblem(代码43)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 
最近、我尝试构建一个可以使用 TUSB2077AIC 自动将各种传感器连接到集线器的电路。 
从原理图中可以看出、每个通信组件都从 PCB 连接、而不是将其物理插入 USB 插座。 
但是、电路可能有问题、无论我多么努力、电路都无法正常工作。
当我在"Device Manager (设备管理器)"中检查错误时,出现以下错误。
"未知的 USB 设备(设备 Dexstrictor 请求失败)"
Windows 已经停止这是因为它报告 roblem(代码43)
这有点不稳定。 连接到笔记本电脑时、通常无法正常工作。 但大多数时候、当我将其重新连接到笔记本电脑时、它都能正常工作。
我认为这个问题也应该解决、但我正在尝试解决下游问题(因为我认为下游问题更严重)
2.是。 所有下游端口均具有5V 电压、该电压由额外电源提供、而非 USB 端口
3.我只是从几个端口移走了这个马戏团,但它是不起作用的。 实际上、没有来自 USB-UART IC 的 D+/D-信号。 但当它们连接到笔记本电脑时、它们会生成 D+/D-信号、这是多个模块...