This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:LVDS 输出问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236036/sn65dsi83-lvds-output-issue

器件型号:SN65DSI83

大家好、支持团队。

我们的客户遇到了 LVDS 输出不能解决的关键问题。  

时钟输出没有问题、但部分或全部数据线路没有输出。
当重复启动时、这种现象会每几十次发生一次。

以下是客户确认的内容。
・数据表第16页上的序列(表7-2. 初始化序列)的实例。
・发生问题(LVDS 输出未完成)后、即使执行数据表中的以下操作、也不会标准化。

我不知道为什么会发生这种情况、因此迫切需要解决。
您能帮我解决吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们已创建一个常见问题解答以帮助用户调试无显示输出问题、请参阅无 LVDS 输出的此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85。 

    最好的,Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allison-San

    感谢您提供的信息。

    您是否知道为什么执行软件复位时不能清除它?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如果启用测试模式、是否发现任何输出问题?

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allison-San

    我向我的客户确认了。

    在初始启动序列中、它在 SEQ2处未处于 LP11状态。(请参阅下面的内容)
    "但是、即使在这种状态下、启动也不会出现问题。 存在一个问题、即输出不会每10次输出一次。 这是问题的原因吗?"

    2. 在测试模式下,输出 LVDS 线路数据时不会出现任何问题。

    我们还可以查看哪些其他信息来帮助解决该问题?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    请确保您遵循数据表中的初始化序列。 每次必须遵循初始化序列、器件才能正常工作。 如果未严格遵循初始化序列、则无法保证器件正常运行。

    请确保您也正确配置了寄存器、您可以使用 DSI TUNER 软件帮助: https://www.ti.com/tool/DSI-TUNER。 

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allison-San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    我尝试按照你的建议安装 DSI 调谐器,但我收到一个错误,无法安装它。
    当我检查它时, Java 的许可证是商业的,需要另一个合同,所以我无法获得许可证。
    因此、无法安装 DSI 调谐器。
    你能建议其他最好的方式吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用程序需要 Java 1.6才能运行,因此请先下载并安装 Java: http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=44457

    请尝试调谐器软件的下载链接: 077.DSI Tuner 2.1.zip 

    如果您对这些链接有任何问题、敬请告知。

    最好的,Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allison-San

    很抱歉耽误你的时间。

    我能够安装它。

    谢谢。

    此致、

    千兆