This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:我想使用 TMDS 171的交换函数。

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231534/tmds171-i-want-to-use-the-swap-function-of-the-tmds-171

器件型号:TMDS171

大家好、团队成员。

我想使用 TMDS 171的交换功能。

如果我要进行以下连接、应该将 SWAP 引脚设置为高电平吗?

  • TMDS_clk-→IN_D2p (端口)
  • TMDS_clk+→IN_D2n (端口)
  • TMDS_D0-→IN_D1p (端口)
  • TMDS_D0+→IN_D1n (端口)
  • TMDS_D1-→IN_D0p (端口)
  • TMDS_D1+→IN_D0n (端口)
  • TMDS_D2-→IN_CLKp (端口)
  • TMDS_D2+→IN_CLKn (端口)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丸山

    TMDS171输出是固定的、它是一个输入、交换方式如下所示。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David - San:


    感谢您的回复。

    很抱歉耽误你的时间。

    我知道只能将输入设置为交换。

    在理解正确这一点后、如果我还想交换极性、我应该将端口1 (SWAP/POL)设置为高电平吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丸山

    是的。 但当 TMDS171处于引脚搭接模式时、引脚1控制通道交换和极性功能。 因此、如果您将引脚1设置为高电平、您将使极性发生翻转、但通道顺序将是正常的。 如果您将引脚1设置为低电平、则极性将正常、但通道顺序将翻转。  

    如果需要单独控制极性和通道顺序、则必须将 TMDS171置于 I2C 模式。  

    此外、极性控制仅在重定时器模式下工作、而不在转接驱动器模式下工作。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴西德桑

    很抱歉这么晚才回复。

    所了解的内容。

    我会努力的。

    谢谢