Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV32, TSB12LV32-EP
您好、专家!
你好。
我在新设计中使用 LLC TSB12LV32、在原型测试期间、我们会遇到以下问题。
当写入一个有效的"字固定定时写入"序列时、内部配置寄存器"等时端口"保持为全0。 该位也由一个有效的"字固定时序读取"序列读取、并且显示新写入的值没有采用。 LLC 的 MCA 引脚还确认 LLC 是通过一组有效数据写入或读取的。 当我们执行重复写入/读取序列时、我们注意到该值在重试多次后需要返回。 我们还注意到、有时字的上半部分或下半部分在寄存器中接收、而另半部分则保持为0。 在多次重试后 LLC 寄存器全部设置完毕后、则 MCU 到 PHY 的数据传输等所有其他功能都可以正常工作、而不会出现任何已知问题。
- 我们已将其配置为微控制器接口固定时序模式以及50MHz 晶体振荡器。
- 我们有逻辑分析仪数据、可显示从 MCU 命令到 LLC 的正确保持计时。 我们还通过示波器捕获可以显示信号 BCLK、MWR、MCS 和 MCA 的信号完整性在电压电平和时序容差范围内。
- 我们还检查了 RESET 信号、以确保 IC 在两次写入和读取序列之间不会进入复位状态。
我们不确定问题是什么、因为到目前为止、所有内容都与此 IC 的给定数据表相关联。
请告知
此致、
乔舍尔