This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83TPAPRQ1原理图审阅

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238773/sn65dsi83-q1-sn65dsi83tpaprq1-schematic-review

器件型号:SN65DSI83-Q1

尊敬的团队:

我将 SN65DSI83TPAPRQ1与 SC206E 相连

原理图随此邮件一起附上。 你能检查一下吗?

使用的共模扼流圈为 ICMEF112P900MFR 。 我是否知道、该扼流圈适合 LVDS

Ie2e.ti.com/.../DSI_5F00_LVDS.pdf

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    1.建议为 ADDR 引脚使用4.7K 的上拉电阻。

    2. 建议使用参考时钟。 DSI83-Q1使用 DSI 时钟或 REFCLK 生成 LVDS 时钟、且 REFCLK 通常比 DSI 时钟干净。

    共模扼流圈 适用于 LVDS。

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    非常感谢。

    如果您不介意、可以为基准时钟推荐一个时钟源吗?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    这是 DSI83EVM 上使用的 REFCLK、供您参考。 这是一个您可以复制的参考时钟实施方案。 您还可以使用任何外部参考时钟、只要它支持12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 或38.4MHz 的频率。

     

    最好的,Allison