This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:CAN 接口

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1, TMUX1248, SN74LVC1G3157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238145/tcan1146-q1-can-interface

器件型号:TCAN1146-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1248SN74LVC1G3157-Q1

您好!

我们的一个应用设计中详细介绍了如何使用以下 TCAN1146-Q1。 请建议用于 SDO/nINT 设计的多路复用器/多路信号分离器器件。

谢谢你。

此致、

戈帕拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala:

    对于该解决方案、像 TMUX1248这样的简单多路复用器似乎是合适的。 这里的主要注意事项是、当 nINT 线路处于活动状态时、它不会干扰 nINT 线路的下拉性质、并且在断开时它保持高阻抗、因此任何其他 SPI 通信都不会中断。

    如果您想要其他建议,请告诉我,我可以将您与我们的 MUX 团队联系起来,他们将对这一特定建议有更深入的了解。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Schott:

    谢谢你。 您能建议使用汽车级简单多路复用器吗?

    此致、

    戈帕拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala:

    有关器件推荐、请将其移至 MUX 论坛。

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala:

     SN74LVC1G3157-Q1是一款可满足此系统要求的汽车类器件。 它与 tmux1248类似、但 具有自动认证。

    此致、

    卡梅隆