This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CAN 控制器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240050/tcan4550-can-controller

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件: TCAN4551-Q1

大家好、

我的客户希望选择一个 CAN 控制器。 除了  TCAN4550、我们还有任何其他 CAN 控制器吗?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nainzeng:

    除了 TCAN4550、另一个具有 CAN 控制器的 IC 为 TCAN4451。 TCAN4551也是一款 SBC (系统基础芯片)、与 TCAN4550相同。

    如需查看更多产品目录、请访问 https://www.ti.com/interface/can-lin-transceivers-sbcs/products.html#1389=CAN&1498=Automotive&

    如果您有任何问题、敬请告知。

    顺祝商祺、

    布兰登·扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    TI 目前拥有的微控制器中未包含的唯一独立 CAN 控制器是 TCAN4550、TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1。  

    与 TCAN4550-Q1相比、TCAN4551-Q1是一款具有更少功能集的 SBC、它没有5V LDO 输出或看门狗。  然而、与仅支持3.3V 或5V 逻辑电平的 TCAN4550器件相比、它确实支持1.8V 逻辑电平。

    此致、

    乔纳森