Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TCAN4550
大家好、
我们使用我们的应用来测试 CAN 总线通信。 我们连接了一个 CAN 从属设备和 CAN 分析器以用于调试。
我们正在尝试发送和接收自定义消息。 CAN 分析仪能够捕获一些消息、但我们在驱动程序中观察到故障日志。
我们将使用这些配置来实现频率和 MRAM。
SPI-max-frequency =<18000000>;
Bosch、MRAM-cfg =<0x0 0 0 32 0 1 1>;
请找到以下提及的错误消息。
[ 126.003756] tcan4x5x spi1.0 CAN0:_CAN_get_echo_skb:错误! 尝试访问 can_priv::echo_skb 超出范围(65/max 1)
126.082237] tcan4x5x spi1.0 CAN0:can_put_echo_skb:错误! ECHO_SKB 0被占用!
[ 126.292696] tcan4x5x spi1.0 CAN0:_CAN_get_echo_skb:错误! 尝试访问 can_priv::echo_skb 超出范围(199/最大值1)
您能否检查并更新此内容。
。
此致
米什拉·拉姆吉