This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:导线成型后损坏

Guru**** 2926610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236993/ds16f95qml-sp-damage-after-lead-forming

器件型号:DS16F95QML-SP

您好!

您是否能够指导铅成型或分享在铅成型后损坏的经验?

1U/15u 中存在损坏问题、如下图所示

客户猜测这是由于铅成型造成的损坏。

客户在不同批次上也遇到过类似问题2次。

请参考下图并提供相关指导。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这种损坏发生的时间- 当部件发生损坏时、用户采取了什么措施?

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我相信您是说客户在制造铅时损坏了设备。  是这样吗?

    我们无法对客户的程序进行故障排除。   

    请注意、这是一个行业标准封装。  有些公司会为这些行业标准封装提供修整和成形服务。  其中两个是 Fancort 和 Micross (前称 Corfin)。  TI 使用 Corin 的工具来针对这种特定封装类型进行修整和成形。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirby:

    您是否有关于此器件引线成型的建议规范?

    或者 、当我们使用 Fancort 和 Micross 等公司的装饰和成形服务时、您能提供成型规格吗?

    我们使用我们的引线成型器件实现了以下规格的引线成型。 对于不同的批次、同一问题会发生三次。  

    这对我们来说是一个未解决的问题、因为、您知道、此器件是标准器件、具有 SMD No.  5962F8961501VHA 的预构建库。 因此、已 通过筛选、LAT/QCI 或资质认证测试验证了该器件的可靠性。 除了我们的铅成型工艺之外、我们认为没有理由损坏器件。

    我们很好奇我们的潜在客户形成规范是否 适用于该部件。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchul:

    由于这是一种行业标准封装、如果您联系 Kirby 提到的公司、他们应该知道此器件的修整/成形服务的正确方法。  


    此致!

    帕克·道德森