This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:引脚状态

Guru**** 2945340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241135/dp83869hm-pin-states

器件型号:DP83869HM

您好!

我有一些与引脚状态表(7-2至7-4)和引脚功能表7-1以及表7-2至7-4中列拉/高阻态的一般解释相关的问题。  

正确吗、此列 拉/高阻态  显示了相应模式下引脚的内部配置?  

为什么例如、对于引脚 INT_N/PWDN_n、表7-1中的"TYPE_"列为空、但在表7-2列"Pull/Hi-Z"中、我们始终使用 PD、OD-PD? 那么、该引脚不应该在表7-1中是 WPU 吗?  PD 与 OD-PD 之间的区别是什么? 由于 我们这里有一个处于复位状态的 PU、如果我不使用断电功能、我能否使引脚保持断开状态?

此外、对于引脚22、JTAG_TDO/GPIO_1、 表7-1中没有信息表明这也是自举引脚? 引脚23 JTAG_TMS / SUPPLYMODE_SEL 的情况也是如此。  

同样对于 JTAG_TMS / SUPPLYMODE_SEL、对于所有模式、我们在表7-1至7-4中具有 PU、但在第11章中规定、该引脚必须针对三电源模式拉高。 为什么、如果我们有内部 PU?

感谢您的澄清。  

此致、Betty  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bettina:

    • 在复位状态期间、INT_N/PWDN_n 引脚将始终 PU
    • PD 和 OD-PD 之间的区别是下拉和漏极开路驱动器下拉
    • 感谢您指出表7-1中的 JTAG/GPIO_1。 我们将在新的数据表版本说明中的表7-1中添加
    • JTAG_TMS/SUPPLY_SEL 不是自举引脚
    • JTAG_TMS/SUPPLY_SEL 不需要在 三个电源系统上具有上拉高电平。

    --

    此致、

    林希尔曼