This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:USB2.0 HS 期间的功耗

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240993/tusb2e11-power-consumption-during-usb2-0-hs

器件型号:TUSB2E11

大家好、

我有一个关于 TUSB32E11及其功耗数字的问题。  

以下数字显示了在使用大量外设时绝对最差的使用情况。 我们是否有仅启用 USB2.0 HS 时的功耗结果?

此致、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    在各个器件角上尚未对此进行表征。 建议在不同条件下使用280mW 的最坏情况。  

    此致、Nasser