This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:如何在 TUSB1210上执行 USB2主机合规性测试。

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240670/tusb1210-how-to-do-usb2-host-compliance-test-on-tusb1210

器件型号:TUSB1210

您好!

我的客户希望在 TUSB1210BRHB 上对 USB2主机进行合规性测试。

要进行合规性测试、需要使用 TUSB1210的什么设置?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Linux 系统还是 Windows 系统?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    不是、操作系统是 VxWorks。   他们是否需要在 MCU 端运行一些软件?

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅具有适用于 Windows 的测试工具、适用于其他操作系统

     这是 UBS2合规性测试说明。

    添加了 USB2合规性测试部分、

    • 请参阅部分  11.24.2.13设置 USB2.0规范的端口特性

    当功能选择器为 PORT_TEST 时、Windex 字段的最高有效字节(第15..8位)是识别特定测试模式的选择器。

    表11-24列出了测试选择器定义。