This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:被 TUSB2046I 取代

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241104/tusb2036-replaced-by-tusb2046i

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件: TUSB2046I

您好!

客户正在考虑使用 TUSB2036VF。
不过、我们希望拥有更宽的温度范围、因此我们正在研究用 TUSB2046IBVF 替代它的可能性。

1.将 TUSB2046I 的21到24个引脚连接到 GND 后、是否可以与 TUSB2036和引脚兼容型器件搭配使用?
2.另外、我对外围的部件和电路做的改动要少一些、如果能告诉我需要注意的要点、我会很感激的。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;只需将引脚1-24保持悬空。

    2:引脚27至 GND。

    3;DP0上为1.5k、3.3V。

    最佳

    布赖恩