This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:ZWT 封装和 GHT 封装的引脚兼容

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241016/pci2050b-pin-compatibility-of-zwt-package-and-ght-package

器件型号:PCI2050B

大家好、

 PCI2050BIZWT 和 PCI2050BGHK 引脚是否兼容?

根据数据表、这 两个器件的引脚数相同、为257。  

我无法找到有关 ZWT 引脚分配的其他信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅该应用手册 www.ti.com/.../sllz077.pdf。

    采用 MicroStar BGA 封装的器件采用层压 nfBGA 封装进行了重新设计。 nfBGA 封装可提供与数据表相当的电气性能和与数据表相当或更好的热性能。 它提供了与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并具有引脚对引脚和封装兼容性。

    谢谢

    大卫