This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:I2C 模式下的 EQ 默认设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240510/ds160pr822-eq-default-setting-in-i2c-mode

器件型号:DS160PR822

您好、团队成员:

我有关于具有 I2C 模式的 DS160PR822的问题。

如果用户不在 I2C 模式下对 CTLE 值进行编程、则会设置什么 EQ 值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taketo,
    它取决于电阻器控制值。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente-San:

    感谢您的评论。

    在 I2C 模式下 RX_DET 默认设置如何? 在 I2C 模式下、RX_DET 引脚用作 SCL、该引脚具有大约5k Ω 的上拉电阻、不是下拉电阻、不是悬空。 在上电时读取的默认 RX_DET 是什么设置? 它是 L3 (悬空)吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎光临 Sato-San、

    它就像悬空-遵循 PCIe RX 检测程序。

    此致、Nasser