This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848Q-Q1

Guru**** 2642645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234828/dp83848q-q1-dp83848q-q1

器件型号:DP83848Q-Q1

该 PHY 是否可以配置为输出100Base-TX 兼容性测试模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mansoor:

    DP83848没有合规性测试寄存器、但它 具有内部内置自检(BIST)电路来适应电路内测试或诊断。 您可以 将链路伙伴连接到测试装置、该测试装置可生成合规性测试模式、以测试 DP83848的合规性。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的答复。 是否有示例展示了与链路伙伴的连接机制、即说明连接链路伙伴时的探测位置、链路伙伴应生成什么以及 DUT (基于 DP83848的器件)应在接口上生成什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mansoor:

    我们有一份 DP83822合规性文档、请将其用作参考。 此外、请使用 BIST 功能生成数据包以实现合规性并共享您的反馈。

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我认为这不适用、因为83822具有内置的测试模式选择器引擎。 数据表屏幕截图如下所示。  

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mansoor:

    是的、您认为 DP83822具有 上述所有特性。

    我们目前内部没有 EVM 可用于测试这一点、因此、我要求您在测试结束时进行检查。 您是否有采用 DP83848的测试板?

    此致、
    拉胡尔