This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 20μs ESD 二极管数据表上的 TLP 和8/20 μ s 钳位电压之间的区别是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240957/faq-what-is-the-difference-between-tlp-and-8-20-s-clamping-voltages-on-esd-diode-datasheets

主题中讨论的其他器件:ESD321Strike

TLP 钳位电压是多少、它与 20μs Ω 钳位电压有何不同?

以 ESD321的电气特性为例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、TLP 钳位电压表示 ESD 冲击期间受保护集成电路上的压降。 而8/20 μ s 钳位电压是由浪涌 μs 引起的压降。

    更多详细信息如下:

    实际 ESD 冲击由 IEC 61000-4-2测试标准定义、这是钳位电压的特征。 下面的 IEC 61000-4-2电流波形由10ns 上升时间和100ns 脉冲宽度组成。

    传输线路脉冲(TLP)模拟30ns 点、其中识别了钳位电压。 1ns 时的第一个峰值不会损坏受保护的 IC、可以忽略。

      

    8kV IEC 61000-4-2冲击期间曲线下的面积大致等于16A TLP 曲线下的面积。

    由于 TLP 与 IEC 61000-4-2 ESD 冲击之间的对应关系、因此在观察 TLP 响应曲线时可使用该表作为参考。

    钳位电压可以从 ESD 产品数据表中的 TLP IV 曲线外推。 例如、在 ESD321数据表中、在8kV IEC 61000-4-2冲击期间、二极管的钳位电压约为6.8V、如下所示。

    列出的数据表钳位电压在16A TLP 下为6.8V、这与上图一致。 这意味着在8kV IEC 冲击期间、下游电路将经历6.8V 的电压并持续约100ns。

      

    8/20 μs 钳位电压与 IEC 61000-4-5标准相关。 μs、电流波形 μs 8 μ s 的上升时间和20 μ s 的半衰期。

    该 IEC 61000-4-5标准要求电流具有更长的脉冲时间、以表示浪涌水平冲击(微秒- 10-6)。 相比之下、IEC 61000-4-2标准具有更短的脉冲时间(纳秒- 10-9)。

      

    其他资源