This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:可以替代 TJA1051T/E 吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239495/tcan1057a-q1-can-replace-the-tja1051t-e

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057AV-Q1

您好!

TCAN1057A-Q1和 TJA1051T/E 这两个器件在引脚5上是不同的。

我是否知道有 CAN 收发器器件可以替代 TJA1051T/E? 或者、TCAN1057A-Q1是否可以直接替代 TJA1051T/E?

TJA1051T/E D/S: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1051.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我已经分配了一位 CAN 专家来看看这个。 我希望他们能够在24小时内回复此话题。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我们的收发器使用的标准8引脚 CAN 引脚在引脚5上实现了 VIO (或仅限无连接)。 有些其他型号使用 SHDN 等功能、但 TCAN1057A-Q1没有。 TCAN1057A-Q1和 TCAN1057AV-Q1与 TJA1051相关、正确答案是5、要么是无连接、要么是 VIO。

    此致!

    丹尼