This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E6B06:USB3.0线路保护

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241188/tpd4e6b06-usb3-0-lines-protection

器件型号:TPD4E6B06

您好!

由于布板空间限制、我们正在为 USB 3.0数据线寻找采用小型封装的 ESD 二极管。 在封装方面、TPD4E6B06DPWR 器件似乎性能良好。 是否有人可以告诉我、将 TPD4E6B06DPWR ESD 二极管用于 USB 3.0数据线路是否可以?

谢谢。

JAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAB:

    该器件无法处理 USB3.0的高数据速率、 需要电容较低的器件、如 TPD4E05U06DQAR。 我们不会有像 DPW 那样小的封装、但 DQA 封装仍然非常小 (2.5 x 1mm)。  

    此致、

    塞巴斯蒂安