主题中讨论的其他器件:、 DS90UB953-Q1、DS90UB953-Q1EVM 、 ALP
您好!
我正在处理一个项目、在这个项目中、我们使用解串器耦合来开发我们的电路板和远程 CSI CMOS 传感器之间的通信。
我们使用 设计器(DS90UB954-Q1)开发了定制电路板、并尽可能遵循设计规则。
现在、我们使用集成在 Analog LaunchPAD 软件中的裕度分析功能检查了通信的完整性、得到的以下结果相当差:

为了获得在 DS90UB954-Q1EVM 评估板上使用的结果、我们将外部 I2C 端口连接到解串器的 I2C 输入(焊接在定制板上)、并检查了我们的解串器具有正确的 I2C 地址(不同于 EVM 板上的解串器地址) 然后我们启动了测试。
我们尝试了不同的电缆长度、但遗憾的是结果是相似的。 此外、使用不同的端口(端口0或端口1)来连接同轴电缆的结果是相同的。
您有何建议来提高信号完整性?
我可以执行其他测试来更好地了解问题是什么?
如果我将我的 PCB 设计发送给您、您能否检查是否有一些宏观错误?
提前感谢您。
此致、
亚历山德罗