This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:定制硬件原理图审核请求

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238397/dp83825i-custom-hardware-schematic-review-request

器件型号:DP83825I

您好!  

我正在寻找一个与 AM6232处理器连接的 DP83825i 概述。

我在时钟和 VDDIO 设置方面具有一定的灵活性、因为我以前没有将该部件用于 AM6232。 未显示 AM62x 电源引脚、但 VDDSHV2将随 PHY VDDIO 去耦上的铁氧体磁珠一起更改。

默认方法在配置说明中显示并描述为选项#1。

Question:

-来自 Sitara 的 CLKOUT0/EXT_REFCLK1 50MHz 输出是否正确连接到 PHY 和 RMII 接口?

-进入 PHY 的 OSCIN 和 RMII_RXC 引脚的50MHz 信号是否有任何时序限制?

- PHY 应该是从模式,因为外部时钟只能设置为50 MHz。 束带是否正确?

如果有任何问题或需要更改、请告诉我。

e2e.ti.com/.../AM6232_5F00_DP83825i.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    让我来回顾一下原理图、并在下周星期三之前与您再次讨论。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul:  

    感谢您同意查看 PHY -您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    带注释的原理图 PFA。

    e2e.ti.com/.../AM6232_5F00_DP83825i_5F00_feedback_5F00_gokul.pdf

    -来自 Sitara 的 CLKOUT0/EXT_REFCLK1 50MHz 输出是否正确连接到 PHY 以及 RMII 接口?[/引号]

    参考时钟正确连接到 PHY、以实现 RMII 从模式 PHY 至 RMII 从模式 MAC 配置。 您能否向 AM62团队核实其连接是否适用于 AM62?

    进入 PHY OSCIN 和 RMII_RXC 引脚的50MHz 信号是否存在任何时序限制?

    您可以参考数据表中的"上电时序"建议。 我看到 RESET_N 建议已实现。

    - PHY 应该是从模式,因为外部时钟只能设置为50MHz。 绑定是否正确?

    可以。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    非常感谢评论:)

    我很想知道振荡器是否可以保持在+3V3、VDDIO 为+1V8、但数据表中的这个部分使我觉得这不可能?

    我将更改去耦和下拉、让 AM62团队查看 RMII/时钟设置。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实不知道振荡器是否可以在 VDDIO 为+1V8时保持在+3V3,但数据表中的这个部分让我觉得这是不可能的?

    是正确的、当 VDDIO 为1.8V 时、无法将3.3V 信号馈送到 XI。

    --
    此致、
    Gokul.