This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:内部 PLL

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241715/dp83867e-internal-pll

器件型号:DP83867E

尊敬的团队:

客户 使用 DP83867E 、 我将其 CLK_OUT 输出用作 外部 PLL 的输入作为备用。 他们希望在其他项目上重现这一机制。

主要思路是使用 PHY 通过同步以太网从下游系统中提取时钟(将 CLK_O_SEL 切换到00000:通道 A 接收时钟)。

它将一直工作、直至断开电缆。 当电缆断开连接时、它们仍在 CLK_OUT 上有一个时钟、但由于内部 PLL 处于保持状态、该时钟会发生漂移。

我们如何从 PHY 中提取 PLL 保持信息?

就像电缆断开连接一样、可以很容易地说、他们无法再信任上行时钟、 但这似乎仅限于在其他故障情况下 、他们真的很想检查他们对该 CLK_OUT 输出的可信度:它是来自锁定的 PLL、还是简单的 XI 输入的图像或来自处于保持状态的 PLL?

提前感谢您的答复。

此致、

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol:

    CLK_OUT 来自锁定的 PLL、其输出相位不会被调整以跟踪处于链路断开状态的主时钟。 遗憾的是、我们无法从 PHY 中提取 PLL 保持信息。

    此致、

    梅利萨