This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:NFAULT 用途

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241691/tiol112-nfault-usage

器件型号:TIOL112

Hello 支持团队

我的客户询问 TIOL112方面的问题、您能提供支持吗?

*NFAULT 支持以下三项,这是正确的吗?
1) L+和 VCC_IN 上的 UVLO
2)过热警告
3)过流

*"图8-3. 器件状态图"仅显示热警告和过流、不包含 UVLO、正确吗? 您是否具有 UVLO 示意图?

* MCU 能发现发生了什么故障吗? 如果是、请让我知道 TIOL112如何指示每个故障。

谢谢。
池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San:

    如果电压降至 UVLO 阈值以下、NFAULT 引脚将被驱动为低电平、但这不会导致器件状态变化、这会影响器件的其他功能、例如当检测到电流故障时禁用驱动器或温度变得过高。  这是因为 UVLO 条件不会以大电流或高温度可能导致物理损坏的方式对器件构成风险。  因此、没有其他图显示要共享的 UVLO、因为只有 NFAULT 引脚反映了已发生的 UVLO 条件。

    由于 NFAULT 是三个故障条件的逻辑或、因此无法直接确定创建 NFAULT 引脚的三个事件中的哪一个拉低。

    此致、

    乔纳森