This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:IEEE 1588 PTP 以太网 PHY 能够促进

Guru**** 2938600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241334/dp83640-the-ieee-1588-ptp-ethernet-phy-promote

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: DP83630DP83869

您好!

我们需要 IEEE 1588 PTP PHY、在 TI 网站上搜索 DP83640是10M/100M PHY、如果有任何10M/100M/1000M PTP PHY 促销活动、请告知我们、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张亮:

    我们还拥有 DP83630、支持  10M/100M 的 IEEE 1588 PTP。

    我们确实有一些器件 支持 SFD/SOF (帧起始检测)、这些器件会在检测到帧起始时生成信号。 这有助于 MAC 消除由 PHY 导致的时间戳不准确性。 这一功能对运行完整1588协议的 MAC 有一点帮助。

    以下是支持 SFD/SOF 的器件:

    DP83867 - 10/100/1000M

    DP83869 - 10/100/1000M

    DP83822 - 10/100M

    此致、

    梅利萨