This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221I 不会在 RS232 TX 上生成-5.5V 电压

Guru**** 2516470 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238595/max3221i-does-not-generate-the--5-5v-on-the-rs232-tx

主题中讨论的其他器件:MAX3221

大家好!

我想问您是否可以帮助我解决我们面临的问题。 现在、我们将使用 MAX3221I 获取信息 thorush a Harshman 电缆以通信两个装置。 但我们注意到、我们的某些 基本元件不会在非工作板上的 RS232 TX 上生成-5.5V 电压。 我们只需将装置更换为另一个装置、它就会开始工作。 这里是一些图片的好和坏单位。

很好的部分。

坏的部分。

另外、我们对标记差异也存有疑问。 所以、如果有人能帮助我们、那将是极好的。

这是原理图图片。

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T3的器件型号是什么?

    测得的 V−电压是多少?

    这是单个芯片、还是某些或所有具有"错误"标记失败的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rigoberto:

    表述 IC 使用 DB 封装的原理图是否正确?  

    请为我回答几个问题:

    1. T3和 T2的部件号是什么?  

    可以测量 V-引脚上的电压吗? 这是负电荷泵输出。

    3. VCC 电压是多少-我假设它是5伏-但如果情况不是这样,请纠正我。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    - T3是  VC080514A300DP

    -对于故障 IC ,我们看到了 V-引脚上大约-640mV。

    -所有的芯片标记为"坏",并与这.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    - T3和 T2是  VC080514A300DP

    -对于故障 IC ,我们看到 V-引脚上大约-640mV

    - VCC 电压为3.04V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −0.64V 看起来像是二极管压降。 很显然、V−和 GND 之间有一个二极管。

    当您为 T3使用单向 TVS 二极管时、有时会发生这种情况、但压敏电阻是可以的。

    更换芯片(不是单元)是否可以使其正常工作? 如果是、则坏芯片不是 MAX2331。 如果没有、那么问题在于电路板上的其他位置有二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rigoberto:

    您能否确认您正在使用的封装是 DB 封装-如原理图所示。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    下面是更为完整的原理图图片。

    我们刚刚意识到、 FTDI FT232RQ 已被 FT232RNQ 取代。 我认为这一新器件可能会产生驱动电流、它可能会烧写 MB3221I 和  FT232RNQ、因为我们注意到我们需要更改这两者。

    "那你打算怎么办?"

    提前感谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未通电的电路板上、使用处于连续模式的万用表检查 V−和 GND 之间的二极管(在两个方向上)。 解焊组件(MAX3221、T3、FTR232等)、直到找到问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rigoberto,

    好吧-请告诉我、他们使用的封装是否是 DB -如果是-那么这些器件是假冒的、因为这些标记与 DB 封装不匹配。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    它采用 PW 封装。 这些标记是否 也适用于此类封装?

    最好的面包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rigoberto:

    感谢您的确认、我只是想确保您拥有合法器件、PW 封装就是标记返回的原因-原理图中只有不正确的可订购器件型号 -因此从功能的角度来看、没有什么大问题。

    但我同意 Clemens 分析建议、即检查是否有二极管连接、可能导致无法驱动 TX 线路上的-5V 电压。 由于这一情况发生在两个不同的芯片上-这两个问题的原因可能相似。 然而、不达到-5V 的 V-可能不会直接引起对另一个芯片的烧毁、因为控制台引脚是连接的-而不是总线。  

    另外、FTR232中的哪些引脚正在燃烧掉-它是 TX/RX 还是围绕 VCC?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、Clemens、

    实际上、我们找到了解决方案。 似乎将 C109从0.1uF 更改为1uF、可以再次进行通信。 您知道新型 MAX3221芯片的电流消耗是否增加了吗? 因为在这种情况下、改变去耦电容器使芯片正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rigoberto:

    我很高兴您找到了一个有效的解决方案-我没有看到 VCC 引脚上1uF 电容器有很大的风险、但是电力线滤波会有点变化、如果可能、拥有 由于滤波原因、0.1uF 的并联电容-但无论如何它可能不是一个大问题。  

    关于这个问题,目前的消费发生了变化,但不幸的是,这一问题没有那么明显。 所有版本的器件都受相同最大条件的限制、但它们都是在空载条件下进行测试的-我们不指定具有负载的 Icc、因此实际答案是"可能"。 不过、该特定问题在该器件的其他用途中没有出现太多-因此对于系统中的负摆幅、可能会出现稍高的预期负载电流、从而需要在 VCC 处提供更高的电荷库、或者电源无法供电 以便在负摆幅下提供所需的电流、因此额外的电容器有助于在这些情况下提供电荷。  

    您还可以看到、对于负摆幅、相对较小的电流将导致输出端产生相当大的衰减:

    (这适用于3.3V VCC -但事实是、无论 VCC 如何、负摆幅都会导致更高的输出阻抗)  

    因此、最终很可能有以下选项之一:

    1.器件本身需要更多的"负载下"电流- 需要更高的去耦电容。

    2.电源无法提供在负摆幅期间驱动负载所需的电流  

    3.总线上的某个元件消耗的电流比 RS-232需要额外电容器的预期电流要大。

    4.或者它们的组合(这是我倾向于的目的,就好像它是单独的一部分,这个问题将更加普遍)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    好的、谢谢。 最后一个问题。

    芯片的流耗可能高达60mA、但我们看到电流高达136mA。 这毫无意义。 芯片的最大电流消耗是否改变?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rigoberto:

    这是可能的-因为我们是如何规定此器件上的电源电流的。 我们只指定了 NO - LOAD Icc、该规格很低、而不考虑整个器件的交流损耗-我们通常不指定该规格的主要原因是各种"可接受"的数据速率和配置、因此很难将其引脚连接到一个器件-某些器件可能 这是一个典型图。 因此、这是其中一个我们不直接指定的规格-因此它可能会从最后一个器件开始变得更糟、因为它未进行特性描述。  

    如果您确实发现我们的数据表中定义的最大规格违规、请告知我们、这可能表明器件损坏。 现在、随着电源电流的增加、我们不一定怀疑会造成损坏、但这并不是理想的变化。  

    此致!

    帕克·道德森