This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:具有0603芯片的 TUSB1142布局

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241264/tusb1142-tusb1142-layout-with-0603-chips

器件型号:TUSB1142

大家好、我可以在输入和输出线路使用0603芯片吗? 层叠最高为 IN1 200um FR4、差分线路约为90欧姆。

谢谢你。
Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尤其是考虑到这些是10G 数据通道、我建议的尺寸为201。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    在引脚搭接模式下、是否有标准配置用于连接到 CT 侧笔记本电脑的电缆和 SS 侧的 USB A 笔驱动器?
    在数据表中、均衡器的配置对于这种情况来说还不够清晰...

    谢谢。
    吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕克

    SSEQ 在 USB A 侧提供 RX 补偿、您应设置初始 SSEQ 以补偿 TUSB1142和 USB Type-A 连接器之间的损耗。

    CEQ0/1在 USB C 侧提供 RX 补偿、您应设置它们以补偿 TUSB1142和 USB Type-C 连接器之间的损耗。  

    然后、您将通过执行 USB TX 和 RX 电气合规性测试来对此设置进行微调。  

    剩余的损耗将由笔记本电脑和笔驱动器进行补偿。

    谢谢

    大卫