This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387EVM:尺寸查询/孔安装尺寸

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241302/sn65lvds387evm-dimension-inquiry-hole-mounting-size

器件型号:SN65LVDS387EVM

大家好、我当时在寻找有关此评估板的一些问题的答案。

我查看了此电路板的数据表、但未能找到任何与电路板确切尺寸相关的信息。

此外、我也找不到有关此板的螺钉安装类型的任何参考。 如果我能向我提供这些信息、我将不胜感激

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keiven:

    以下是尺寸值(以英寸为单位)。

    -电路板长度: 4英寸
    -电路板宽度:3英寸
    -电路板高度: 0.092"
    -从边缘到每个孔中心的距离: 0.25"(所有8个尺寸是相同的)
    -孔径: 0.125"

    此致、

    约什