This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232IDR 的新器件更换建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241395/max3232-new-device-replacement-recommendation-for-max3232idr

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: TRS3232E

您好、

客户一直在使用 MAX3232IDR、但这是一个省电设备。 您可以帮助推荐具有类似规格的 P2P 器件吗? 谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3232E‍IDR、MAX3232E IDR ‍

    唯一的区别是、"E"器件具有更好的 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    Clemens is correct. TRS3232EIDR 或 MAX3232EIDR 均为 P2P 和插入。 区别在于、增强了器件上的 ESD 保护、在"IDR"之前标有"E"。

    此致!

    帕克·道德森