This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP159能否在灌电流侧工作?

Guru**** 2884990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241375/sn65dp159-can-dp159-work-at-sink-side

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181

尊敬的先生:

就像气隙一样、DP159是否可以在灌电流侧工作? 我想在拉电流侧 和灌电流侧使用 dp159、DP181的功耗比 DP159大。

此致

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    由于 HDMI 是直流耦合、DP159输入需要交流耦合、因此三个 TMDS 数据和时钟通道上的 HDMI 连接器和交流耦合电容器之间需要50ohm 至3.3V 电压。 因此将通过一个小型天线

    HDMI 连接器-- 50欧姆端接至3.3V --交流耦合电容-- DP159

    请注意、这种连接到3.3V 的50欧姆端接将形成双端接网络、输入信号振幅将减半。 因此、您可能需要调整信号振幅以补偿振幅衰减。  

    使用 TMDS181、无需外部50 Ω 端接至3.3V 或交流耦合电容。

    谢谢

    大卫