This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:用于已使用和未使用行&列的上拉或无上拉?

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242107/tca8418-pull-ups-or-no-pull-ups-for-used-and-unused-rows-columns

主题中讨论的其他器件:TCA8418
  • 器件型号:TCA8418

数据表指出:

TCA8418具有内部上拉 电阻器、因此无需外部上拉电阻器

2.在任何未使用的行和列中添加外部上拉电阻。

那么、如果未使用的行和列已在器件内部具有外部上拉电阻、为什么需要对它们提供外部上拉电阻呢? 我是否应该将所有未使用的行和列设置为输入并启用内部上拉电阻? ‘需要外部上拉电阻器、我是否应该能够将所有未使用的行和列配置为输入并全部使用一个上拉电阻器?


此外、为何 EVAL 板违反上述2)? 所有未使用的行和列上都没有外部上拉。  

我想我的真正问题是、该 IC 的最佳实践是什么? 我是否对未使用的行和列使用外部上拉电阻器? 此外、对于具有输入的有源行、是否需要添加外部上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能已在另一个主题中找到了一些答案、但我仍希望确认。  

    如果 IC 被正确配置/初始化(内部上拉电阻被启用)、未使用引脚上的上拉电阻器不是必需的。 因此,为什么 EVAL 板没有它们.  

    2.内部上拉电阻相对弱,100k。 如果迹线长或迹线电容高、在有源行上添加一个10k 上拉电阻器没有什么坏处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    假设将设备用作键盘扫描仪(而不是 GPIO 扩展器)。

    1. 如果 IC 被正确配置/初始化(内部上拉电阻被启用)、不需要在未使用引脚上的上拉电阻器。 因此,为什么 EVAL 板没有它们.  [/报价]

    对于我们的器件、行是输入、列是输出(输出高阻态或低电平、两种状态都不需要上拉)、因此行应该有上拉(我们的器件默认为内部状态、除非您禁用它们)。

    2. 内部上拉电阻相对为10万周。 如果迹线长或迹线电容高、在有源行上添加一个10k 上拉电阻器没有什么坏处。  [/报价]

    有时客户拥有的电路/开关具有很高的电容性、可能会导致行的检测算法出错。 外部上拉有助于在下一列选通发生之前使行达到 VIH 电平、并在高容性负载的情况下防止"虚假按压"。 简而言之、外部上拉电阻器会有所帮助、如果您不确定是否需要它们、我建议将它们作为 DNP (不填充)。

    -鲍比

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认。 谢谢!