This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:哪种情况可能导致 CAN 收发器需要+/- 70故障保护?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242418/tcan1042h-q1-which-scenario-may-cause---70-fault-protection-need-for-the-can-transceiver

器件型号:TCAN1042H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H

您好  

可能客户不确定是否需要70V 故障保护。  

我想问一下在哪种情况下可能导致需要对 CAN 收发器进行+/- 70故障保护?

如何检查我的系统以选择合适的故障保护级别器件?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    +-70V 的总线故障保护在电气危险环境中运行的工业应用中最为常见。 在汽车环境中、负载突降期间通常会存在最高直流电压、该电压将略高于电池电压的2倍。 对于12V 应用、TCAN1044A 的+-58V 额定值通常足够满足要求、因此可以使用此器件来代替旧版 TCAN1042H。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特