This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:内部 PRBS 模式注入器和 PnP PCIe 卡建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241522/ds160pr810-internal-prbs-pattern-injector-and-suggestion-for-pnp-pcie-card

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他器件: DS320PR810

尊敬的支持部门:

1. DS160PR810具有内部 PRBS 模式注入器-您能否分享是否有关于如何使用内部测试模式启用和测试光学器件的文档

2.是否有任何 可以推荐给我的基于 DS160PR810的即插即用 PCIe 插卡?

3.关于转接驱动器。 我需要为每个通道提供16GHz 的频率、此转接驱动器(Ds160PR810)是否可以提供。 因为在数据表中、他们提供了 CTLE 在8GHz 时升至18dB 的信息、而在16GHz 时升至多少?

此致、
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pohl:  
    假定我正确理解了您的问题、DSPR810没有 PRBS 图形发生器。 此器件是一种线性转接驱动器、基本上充当一根导线。

    关于您的第二个问题、我不确定您在这里要求什么? 您能否说明 您的要求、以便我提出建议?

    DS320PR810 是一款 PCIe Gen5线性转接驱动器、此处提供 如果 您需要的是转接驱动器。 但是、DS320PR810也没有任何 PRBS 发生器功能。 可以将 PRBS 模式注入转接驱动器、但它本身不会生成 PRBS 模式。  
      

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    我正在尝试将 DS160PR810用作重定时器、以提高信号完整性。  

    您是否有推荐的 GUI 工具?或者我能否知道我是否可以使用 Sigcon 来生成 PRBS 模式、从而将注入器 DS160PR810EVM-RSC 用于信号完整性或眼图测试的评估套件?  

    对于 Q2、您能否从具有此 PR810板载的合作伙伴生态系统中推荐什么是现成的 PCIe 评估套件、这样我就不需要重新设计 PCB 板、而只需从这些板上购买即可开始评估?

    此致、

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poh:  
    DS160PR810不是重定时器、而是转接驱动器。 与重定时器相比、转接驱动器与协议无关。 重定时器包含一个 PLL、它有助于对信号进行重定时、并且具有自动自适应功能。 与转接驱动器相比、重定时器还会重置抖动预算。  

    重定时器的器件名称中包含"PT"、而不是"PR"。 我们没有 PCIe 第5代重定时器。 我们只有 Gen4重定时器。

    此致、  

    维森特