This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在不使用 GUI 的情况下编写固件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1241589/tusb9261-write-the-firmware-without-using-gui

器件型号:TUSB9261

大家好、

是否有工具可在不使用 GUI 的情况下通过命令行写入固件? (例如、创建一个 Bat 文件并使其自动写入固件)

我的客户当前正在使用 GUI (TUSB926x 刻录机)将固件写入 SPI 闪存、为每个器件执行相同操作需要花费大量时间。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将对此进行研究、并将在明天与您进行跟进。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对不起,我昨天写了这个回复,但我忘了点击回复按钮:)

    我找到了我可以发送给您的 TUSB9261 Flashburner 的命令行版本。  该软件不受支持、并且按原样提供。  感谢接受我朋友的请求。  我会通过 DM 发送给您。

    此致、

    尼古拉斯