This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:输入电容 Cin/CIO (on)/CIO (off)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240343/ts3usb221a-input-capacitance-cin-cio-on-cio-off

器件型号:TS3USB221A

大家好、

在实际应用中、发现传输速率无法提高。 客户怀疑实际电容值高于数据表上写入的值。 是否测试了此参数项的典型值? 如果要获得实际的电容值、它们应该怎么做?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

     

    感谢您的提问。 您的数据速率是多少?

    可以使用以下公式计算 Con 和 Coff。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanton:

    感谢您的支持。

    数据速率为480Mbps。

    Con 和 Coff 的计算公式如下。

    事实上、客户想要了解的是如何进行实际测量。 当使用 LCR 表测量电容时、该值与输入信号电平、频率等相关、但数据表未提供具体的测试方法。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    数据表中的电容值已经过设计验证。 但是 、我们无法准确地测试电容值。

    此致!

    斯坦顿